请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76942 您好!
对于可处理8S LiFePO4电池组高达50A 电流的应用、建议使用哪种分流电阻值? 为了使电压低于200mV 限值、我可以使用4m Ω、但电阻器必须处理10W 的功率。 如果我并联使用两个8m Ω、它们只需处理5W 的电流。
在 BQ76942数据表的布局指南下的第18节(第75页)中、我担心以下语句:"该器件旨在支持1 mΩ 感应电阻器。" 使用4m Ω 感应电阻器是否合理?
谢谢、
Richard