This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:如何防止 TPS74401的振荡

Guru**** 2515840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74401, TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015332/tps74401-how-to-prevent-oscillation-of-tps74401

器件型号:TPS74401
主题中讨论的其他器件: TUSB7320

我对 TPS74401有疑问。

我从 TUSB7320的文章中了解到、如果直接连接 TPS74401的 VIN 端子和 EN 端子、可能会出现振荡。

请告诉我如何避免它?

另外、您能否具体告诉我、当电源振荡时、会出现哪种现象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以尽快给我一个答案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hisashi、您好!  

    很抱歉回复太晚了。

    对于 TPS74401、如果外部信号不使用 EN、则可以按照您的操作将其连接到 Vin。 避免出现这一问题的一种方法是按照建议增加 CSS 电容器、但是、EN 必须尽可能靠近输入端的最大电容、以防止该线路上出现任何压降。  

    请问您的输入电压是多少?  

    此外、要使用 Vin=Ven 时的软启动功能、则必须提供大于1.1V @ Vin 的电压。

    关于以下问题:

    [引用 userid="474400" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015332/tps74401-how-to-prevent-oscillation-of-tps74401也可以告诉我电源振荡时会出现什么现象吗?

    这有点难回答、因为可能有许多因素使其振荡、例如、使用开关电源时的 RC 滤波器:稳定性、只需提及一些。  

    接下来、我们来了解一下您的场景的具体细节、了解正在发生的情况。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好。Edgar Acosta

    感谢您的回答。

    输入电压为+3.3V。

    这次、您回答说连接 EN 和 Vin 没有问题、但 Brian 先生之前回答说、当 EN 和 Vin 直接连接时、有时会发生振荡。 这是否意味着没有问题?

    如果它发生振荡、那么提高 TPS74401的 CSS 电容器容量的对策是什么?

    这次、为了响应 EN 和 Vin 之间直接连接存在问题的意见、我们在 TUSB7320评估板上的 TPS74401之后在 EN 和 Vin 之间添加了一个4.7kΩ Ω 电阻器。

    此电路是否有问题?

    至于这一点、我感到困惑、因为在 TUSB7320的查询中、由于 TPS74401的 EN 和 Vin 之间的直接连接、它突然振荡。

    请抓紧时间回答。

    此致

    Yoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hisashi、

    [引用 userid="474400" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015332/tps74401-how-to-prevent-oscillation-of-tps74401/3755026 #3755026")这次,您回答说连接 EN 和 Vin 没有问题,但 Brian 先生之前回答说,当 EN 和 Vin 直接连接时,有时会发生振荡。 这是否意味着没有问题?

    如果需要软启动功能、则必须遵循信号排序、这可能是问题所在。 我可以去要求团队中的某个人证实 VIN 和 EN 如果连在一起会导致问题、但我真的看不出您的应用是如何的。

    如果您确实希望使用软启动功能、 则必须在 VIN 和 VBias 之后启用。 如果无法完成此排序、则 EN 可连接至 IN、电压必须大于1.1V、在您的情况下是如此。  

     从您的原理图中、我看到您实际上连接了这三个电压、Vin、Ven 和 Vbias。

    IN 和 BIAS 引脚上所需的电容在很大程度上取决于输入电源阻抗。 μF 抵消输入中的任何电感、VIN 和 VBIAS 的最小建议电容器为1 μ F。 μF VIN 和 VBIAS 连接到同一电源、则建议 VBIAS 的最小电容为4.7 μ F。

    除此之外、我在该电路上看不到问题。 请记住、CSS 用于软启动、这将增加打开器件的时序。 只需注意 IN 和偏置电容。  

    如果系统中的一切正常、则器件不应振荡。 您是否曾尝试在您的应用中单独提供 VEN 和 VIN?  

    如果您取消绑定它们、会很有趣地看到它的行为。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好。Edgar Acosta

    感谢您的回答。

    我收到了很多评论、但让我简化一下这个故事。

    1)

    在 TPS74401数据表中有关7.3.1使能、关断的答案中、您应该关注的内容是什么?

    2)

    我们的系统不使用软启动。 VIN = 3.3V 输入。

    在这种 kΩ 下、IN 和 BIAS 直接连接、EN 相对于 Vin 上拉为4.7 μ F。

    原因是在 IN 和 BIAS 之前未打开电源。

    数据表确认了7.5.2定序要求。

    我们的电路图附后。

    未实现 C3458和 C3462。

    请指出是否存在问题。

    此致、

    Yoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda、  

    感谢您分享您的原理图。  

    [报价 userid="474400" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015332/tps74401-how-to-prevent-oscillation-of-tps74401/3756948 #375694"]在 TPS74401数据表中有关7.3.1启用、关断的答案中、您应该关注的内容是什么?

    是的、这就是我一直提到的内容。  

    我去读了您原来的 TUSB7320线程、我注意到您提到发生了振荡

    "当电源打开30次时大约一次"

    这是否意味着在系统上电30次后开始发生?  

    我问了办公室周围的情况、查看了您向我展示的第一个原理图、看起来不错。 如上所述、CSS 用于软启动、  

    这将有助于 PSRR 并降低进入 LDO 的一些噪声、但这并不是一项要求。   

    此外、您是否可以显示 TPS74401的 Vin、Vbias 和 Vout 的范围截图?  

    最后、您可以进行 A-B-A 交换吗? 如果不是、您能否从电路板上移除 LDO 并自行进行测试?  

     

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 引脚是否需要 C3462?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    不一定。 我看到它在 TUSB7320设计参考中使用、但这不是一项要求。 下面是 为 TPS74401设计的 EVM 原理图 、也作为参考。

    这种"纹波"是否仅在 LDO 上发生? 还是出现在 LDO 之前?  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它出现在输入和输出上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    系统中可能存在其他因素导致振荡、从而出现在 LDO 的输出端。 我建议在 LDO 之前跟踪信号并验证振荡的来源。  

    谢谢、  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoda:

         您是否也可以在没有 TUSB7320 (有和没有 CSS)的情况下获取波形?

    此致、

    Brian

    '

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、Yoda、

    系统中是否有任何变化的负载?

    查看 TUSB7320的波形后、不是 LDO 的振铃问题、而是负载瞬态波形、是否可以进行验证?  

    最棒的  

    Edgar Acosta