This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54541:EMC 性能和压降电压

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017573/tps54541-emc-performance-and-drop-out-voltage

器件型号:TPS54541

大家好、  

我的客户在 EMI 性能方面存在问题、需要尽早从器件中退出。 现在、他希望改进设计或需要更好地建议使用其他降压转换器:

遗憾的是、适用于24V 电压的 TPS54541的结果不符合预期。

1.未能充分按下 EMC。
在低输入电压下、压降太早且太大。

我将再次在这里寻找一个更好的控制器、希望您仍能向我提供建议。

24V 电源要求:
输出电压:24V
-输出电流:
   o 通常为1A
   o 短时间峰值高达3、5A (钞票阅读器或打印机)
-最大输入过压40.6V (受电路限制)
-典型工作电压:20.6V - 33V
电源通过桥式整流器和变压器运行、因此在高负载下、电压可能会有100Hz 的纹波降至24V 电源以下。 在这种情况下、如果    可能、控制器应以纹波传递输入电压、而不会出现压降。
-要在 EMC 抑制方面获得更多控制和可能性、高侧 MOSFET 应在其斜率上进行调节。 通过具有外部栅极的外部栅极电阻器或其他可能。
-稳压器可以是异步类型或同步类型。

谢谢你  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当前设计内容:

    • C245和 C246 10µF μ C/50V MLCC
    • UBuck 连接到2x220µF Ω 低 ESR Elkos

    用于 SW 振铃和过冲抑制的 RC 缓冲器:

    • SW 到 GND:5、6 Ω+ 2、2nF (略有改进)

    EMC 在24V 输出端发生、是共模。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    器件的另一种替代方案是 最大绝对电压为42V 的 LM62435。 该器件具有一些 EMI 缓解功能、例如扩频和 RBOOT、可减慢 HS FET 的上升时间。
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm62435-q1.pdf?ts=1626107349030&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    您是否尝试降低 UBUCK 输入或24V 输出的 EMI? 您可能需要 LC 型滤波器来降低 EMI

    如果尝试在输出端降低 EMI、您可以添加与 C239并联的10uF 陶瓷电容器、看看这是否会改善 EMI

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    是的输入没有问题它是输出的输出。

    我将使用另一个控制器尝试它。 具有高侧 P MOSFET 的控制器似乎应负责压降、而通过外部 MOSFET、EMI 问题也应更轻松地得到解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、  

    如果问题发生在输出端且噪声处于较低频率、则可能有一种方法是在输出端之前添加外部 LC 滤波器。 类似这样的东西
    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/design-a-second-stage-filter-for-sensitive-applications

    是的、具有 PFET 的控制器也可能具有更好的压降性能。  
    如果您仍有任何问题、请告诉我。  

    谢谢

    -Arief