This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73605-Q1:LM73605和 LM73606之间的器件差异?

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606, LM73605
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018854/lm73605-q1-differences-in-silicon-between-lm73605-and-lm73606

器件型号:LM73605-Q1
主题中讨论的其他器件:LM73606LM73605

您好!

LM73605和 LM73606属于同一系列器件。 它们还共享数据表。 我看到的唯一区别是、电流限制是不同的。

对于两个稳压器、使用的器件是相同的吗?

硅中两种器件之间的区别是什么(如果不同)? ->仅电流比较器?


谢谢、致以诚挚的问候
Florian Seliger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、它们是具有不同电流限制修整的相同裸片、可支持5A 和6A。  

    两个器件之间的控制类型、功能和特性是相同的

    谢谢

    -Arief