This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495:如何识别5V 和3V3的固定版本

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018578/lm61495-how-to-identify-fixed-versions-for-5v-and-3v3

器件型号:LM61495

您好!

我是第一次在设计中使用 LM61495、现在遇到了问题。 我有一个100k/24k9反馈电阻分压器、用于将输出设置为5V。 然而、输出上升至远远高于5V (直到实验室电源的电流限制开始生效)。 输出与输入电压保持一致、压降为300mV 左右。 我验证了电阻分压器实际上是100k/24k9。

现在、我想知道我是否错误地安装了其中一个固定版本。 然后、FB 电压将直接连接到输出轨、而无需电阻分压器。 这将解释输出上升到高于设定电压的原因。

数据表似乎没有说明固定版本器件的器件型号或封装标记。 我如何识别这些信息?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅第5节"器件比较表"、更好地了解哪个器件是固定的或可调的。

    示例(LM61495QRPHRQ1 =可调节、 LM61495Q3RPHRQ1 = 3.3V 固定电压、依此类推、详见表)。

    您能否验证 LM61495的 OPN 是什么? 这可以在您的剪切带封装信息中找到。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我得不到。 第5章中的表格只列出了不同的输出电流版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在回到实验室、可以读取器件标识。 它是:

    1495Q3
    TI  12J
    P715G3

    我实际上安装了一个汽车器件、但这不是预期的(我指定了 LM61495RPHR)。 到目前为止、我仅查看了非汽车器件的数据表、该器件可能需要更新固定版本。 Q1数据表的第5章确实列出了固定版本、而封装信息一章显示1495Q3是3V3固定电压器件。

    我会将其标记为已解决。

    此致、

    Sven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也可以调整3V3版本吗? 假设我通过100k/51k 电阻分压器连接输出电压、它是否能够将输出设置为5V? 或者器件中是否有其他电路可防止这种情况发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sven、您好!

    有一些内部电路可设置修整、以将输出固定为3.3V。

    如果您想要不同的输出电压、我建议您使用5V 固定电压或可调电压。

    此致、

    Jimmy