This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:幅度裕度不足

Guru**** 2507035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018905/tps53353-not-enough-magnitude-margin

器件型号:TPS53353

大家好、团队、  

我的客户使用 TPS53353提供12V 至1.1V/15A 输出。 pdf 下方是他们的原理图。 测试环路后,我们发现幅度仅为5.6dB,最终客户需要>6dB。  

我在一篇文章中看到、如果仅使用陶瓷电容器、则需要纹波注入 RCC、但如果仅使用大容量电容器、则不需要 RCC。 但不建议将陶瓷电容器与大容量电容器一起使用。  

我建议客户移除所有陶瓷电容器、但他们担心会影响性能、  现在这个项目几乎是试运行的、他们没有足够的时间来验证所有其他性能。 他们是否可以尝试其他方法来帮助获得幅度裕度并在其他性能下影响最小值? 如何实现? 如何实现?

 

e2e.ti.com/.../S1252F_2D00_PWR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、就改善增益裕度而言、我们需要降低系统增益或提供相位升压。 如前所述、根据输出电容(全陶瓷电容与大容量电容)的构成、这将需要是否需要纹波注入电路。 您可以建议移除陶瓷输出电容、但移除电容会增加系统的增益。 如果执行该建议、请确保根据大容量电容器的有效 ESR 和输出电容满足数据表中的公式6。  

    在修改当前设计/BOM 方面、我有三条建议可降低增益和/或提供更好的增益裕度:

    增加陶瓷输出电容

    2.增加电感,同时将电感纹波/输出电流比保持在最小值上~0.1

    3.考虑添加一个与上部反馈电阻器并联的前馈电容器

    此致、

    Alec Biesterfeld