This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL783:扩展输入和输出电压范围

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TL783

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018219/tl783-extending-input-and-output-voltage-range

器件型号:TL783
主题中讨论的其他器件:TIP150

您好!

我需要创建一个输入电压为230vdc (+ 10V)和输出电压为185 (+ 5V)的简单稳压器。  输出驱动最大电流消耗为150 毫安的高压显示屏。 在查看 TL783数据表时、我注意到下面的电路图添加了 TIP150和齐纳二极管(输出在125Vdc 时保持不变)、将输入电压从125V 扩展到200V。

此电路是否可以修改为具有185vdc 输出的230vdc 输入需求?

感谢您的帮助!

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我认为该电路应该几乎可以满足您的应用需求。 您需要进行的更改是 R1和 R2、以将输出设置为185V。 二极管会将输入到输出钳位到最大120V、因此应保护电路。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick、

    我非常感谢他们提供的信息和快速的响应-非常令人印象深刻!  德州仪器(TI)是我电子组件的首选。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听得非常好!  

    谢谢、

    Nick