This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:充电电路和监测计电路原理图回顾

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018042/bq24650-schematic-review-of-charge-circuit-and-gauge-circuit

器件型号:BQ24650

您好!

需要您的帮助才能查看 充电电路和电量监测计电路的整个原理图。

我的应用程序:输入:+12V 适配器

            电池组:4 x NCR18650B 并联

e2e.ti.com/.../1680.NCR18650B.pdf

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC_5F00_Battery.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的原理图审阅如下:

    MPPSET 电压为7.32V

    充电电流为3.33 A

    充电电压为4.2V

    4. R158和 R159的用途是什么? STATx 引脚应在引脚关闭时上拉、在引脚打开时下拉。

    我们需要 在 SRP 和 GND 之间连接一个0.1uF 电容器、并在 SRN 和 GND 之间连接一个可选的0.1uF 电容器。

    请打开单独的螺纹以查看监测计产品。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有上拉电阻的 STATx 将作为2个 MCU 输入。 R158和 R159只是用于 MCU 输入的串行电阻器。 因此可以将其删除,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与我们的应用类似、并联为四节电池充电是否存在潜在风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要您的微控制器能够检测到 STATx 引脚的逻辑低电平和高电平、就没关系。

    您需要注意电池的平衡。 电池充电器不能保证所有电池同时具有相同的充电电平、也不能保证每个电池都具有相同的电流。 这将取决于每个电池组的总阻抗。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您认为使用串行 ceil 更好地管理电荷吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    串行电池将增加电池电压、但您可能仍希望平衡串联电池之间的电压、以确保它们根据您的应用充电至相同的电压。 如果您想使用电池平衡器、请参阅以下链接:

    https://www.ti.com/power-management/battery-management/monitors-balancers/overview.html

    另请参阅以下关于电池平衡的文章:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896770/bq24650-charging-multi-cell-lipo-batteries-without-cell-balancing

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。