This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53515:如何测量 IVIN (泄漏)

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018952/tps53515-how-to-measure-ivin-leak

器件型号:TPS53515

您好、支持团队、

我们想使用 EVM 检查 TPS53515的电源电流。

您能否告诉我如何测量数据表中的 IVIN (LEAK)、IVDDSTBY 和 IVDD 值?

此致、

Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参数在 ATE 上测量。

    IVIN (LEAK)   EN 引脚= 0V 时、向 VIN 引脚施加电压源、并测量流入 VIN 引脚的电流

    移除 EVM 板上的 R19。  将12V 连接到 VIN J1。   在 J2上连接分流器。  测量来自 VIN 电源的电流(使用电流表)。

    IVDDSTBY  在 EN 引脚= 0V 的情况下向 VDD 引脚施加电压源、并测量流入 VDD 引脚的电流

    拆下板载 R19。  将12V 连接到 VDD J7。   在 J2上连接分流器。  测量来自 VDD 电源的电流(使用电流表)

    IVDD   在 EN = 5V 且 FB 引脚电压施加于0.6V (无开关)的情况下,向 VDD 施加电压源,并测量流入 VDD 引脚的电流。

    拆下板载 R19。  将12V 连接到 VDD J7。  在 R21电阻器上连接大于0.6V 的电压。   

    在 J2上断开分流器。  测量来自 VDD 电源的电流(使用电流表)。