This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1431-SP:请参阅、设置、报告?

Guru**** 2537430 points
Other Parts Discussed in Thread: TL1431-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018599/tl1431-sp-see-set-let-reports

器件型号:TL1431-SP

大家好、  

我们是否可以通过 SEE、SEU、SET 在 TL1431-SP 上提供支持?

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    该器件是在 TI 开始为所有新发布的器件执行"查看报告"之前发布的、因此我们没有任何 TI 官方的"查看"数据。 您可能能够找到第三方数据、但由于 TI 不能控制条件或测试、我们无法保证数据的严格程度。  

    请参阅我对此 E2E 博文TL1431-SP 的回应:LET (线性能量传输) 、获取有关 TL1431-SP 的第三方 IEEE 研究的链接。

    谢谢、

    Sarah