This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21062:未连接电池且 IN 引脚(A1)上电压为5伏时的行为。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018667/bq21062-behavior-when-there-is-no-battery-connected-and-there-is-5-volts-on-the-in-pin-a1

器件型号:BQ21062

您好!

在 BQ21062电池充电器上、如果没有连接电池 并且 IN 引脚(A1)上有5伏电压、它的行为是什么?  在这种情况下、PMID 引脚上的电压也会是多少? BAT 引脚是否会有电压? BAT 引脚是拉电流还是灌电流?  是否有任何您认为相关的其他详细信息要与您沟通?

谢谢、

HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HSG、  

    1) 1)在 BQ21062上、当未连接电池且输入= 5V 时、行为将取决于充电是启用还是禁用。 当充电被启用时、充电器将执行其功能并尝试为一个不存在的电池充电、并且将最终为 BAT (B3)引脚上的旁路电容器充电。 您可能会看到旁路快速充电和放电。 如果您使用万用表进行测量、则将测量充电周期的平均电压。  

    2)由于电源路径管理、PMID 将调节 IN 电压、因此即使电池电量耗尽或不存在、您也会在 A2/B2上看到4.5V 电压。 您可以通过 I2C 更改稳压电压。  

    3) BAT 引脚将具有电压、具体取决于充电状态。 请参阅答案1。 为了给电池充电、BQ21062 BAT 引脚将在充电被启用时提供电流。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero