This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:了解用于高功率的 PoE 组合解决方案

Guru**** 2535530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018389/tps2373-inquiry-for-poe-combination-solution-for-high-power

器件型号:TPS2373

您好!

我的客户正在寻找一款适用于大约200W 高功率 PoE 的组合解决方案。

是否有一种解决方案可以组合两个 PoE 输入、使输出接近200W?

如果是、请介绍参考设计或器件。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、  

    以下应用手册介绍了如何获得比 IEEE802.3.bt 标准更高的功率: https://www.ti.com/lit/an/slva986/slva986.pdf?ts=1626281896862&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    请注意、此设计仅经过高达120W 的测试。  

    我认为200W 解决方案的主要问题是数据变压器、它将数据与电源分离。 我见过的最高功率是150W。  

    这里的另一个明显问题是、这远远超出了任何 PoE 标准。 IEEE802.3.bt 在90W 停止(假设我们的电缆很短、不会有任何损耗)。 因此该设计将不符合标准。 这就是我们需要两个 PD 一起处理功率的原因。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、JH、

    另外一个想法是、您可以使用多个并联的直流/直流转换器为同一负载供电。 但是、如果客户能够这样做、则需要多个 RJ45输入端口。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael。

    感谢你的帮助。

    您能否提供 PMP2115技术材料、以便转交给我的客户?

    (jh.shin@arrow.com)

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、JH、

    请接受我的连接请求、我可以通过私人信使向您发送文件。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我已接受您的连接请求。 谢谢。

    此致、

    JH