This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410XBSTOVPEV:如何修改电路板。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018693/lm3410xbstovpev-how-to-modify-the-board

器件型号:LM3410XBSTOVPEV

您好!

我对 您的 LM3410XBSTOVPEV/NOPB 演示板感兴趣。 在其用户指南(AN-1996)的图8中,它指出“可以修改评估板以允许用户从大于5.5V 的输入电源获得电源。”如何修改评估板以执行图8功能?

如果可以修改、我想切断车辆电源(13.8V)。 然后、我可以添加齐纳二极管和电阻器、如 LM3410 数据表所示(第28页、图28)。 在最终设计中、我需要使用 LM3410XQMF/NOPB 的13.8V 电源通过4个 LED 运行1A

谢谢、

-Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    数据表第28和30页的图28和图30显示了使用单独的 Vpwr 和 Vin 的原理图。  如果您计划运行4个串联的 LED、则电压很可能小于13.8V。  如果是这种情况、则需要 SEPIC。  这是一个问题、因为 SW 节点上的电压将变为13.8V + 12V (假设 LED 为3V VF)+ V 二极管。  这将大约为26.4V。  SW 节点的建议最大工作电压为24V、绝对最大值为26.5V、因此这不是可行的设计。

    升压要求输出电压高于输入电压。  SEPIC 的输出电压可能比输入高或低得多。

    我修改电路板的方法是断开与电感器的连接。  在电感器和接地端之间添加一个电容器。  通过电阻器和齐纳二极管从电感器连接为电路板输入电压提供3.3V 至5V 电压、然后使用外部电压为该电感器连接提供电源。

    此致、