This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:不适用

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069, CSD19536KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018502/lm5069-na

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件: CSD19536KTT

您好!

 我们在其中一个电源模块上使用 LM5069。

使用 LM5069的原因可能是为了实现电源启用/禁用控制、输出短路保护以及浪涌电流保护。

我已附上设计参数供您参考。

请注意:这是典型的 dv/dt 速率、但最大值可以是1.4x。 这是因为栅极源极电流可能在16uA 至22uA 之间变化。 因此、TI 建议在启动期间将总体 SOA 裕度保持在>1.5以对此进行补偿。

步骤1:运行条件     最小输入工作电压:VIN (最小值) 30              
 
标称输入工作电压:VIN (NOM) 50  
  最大输入工作电压:VIN (MAX) 52.  
  最大负载电流:Iout (MAX) 8. A  
  最大输出负载电容:CLOAD 330 µF μ A  
  最高环境工作温度:Tmax 30 OC  
步骤1和2:运行条件、电流限制和断路器      
     
                         
步骤2:电流限制和断路器   电流限制阈值电压 55mV    
 
         
 
有效感应电阻的最大建议值 6.00 兆瓦  
  使用外部电阻分压器来降低 Effecitve RS    
  输入 RS 的电阻 5. 兆瓦  
  RCL1的建议值 不适用 W    
  RCL2的建议值 不适用 W    
  为 RCL1输入值 6. W    
步骤1和2:运行条件、电流限制和断路器 为 RCL2输入值 0.001. W    
有效感测电阻(RS、EFF) 5.00 兆瓦    
  产生的最小电流限制 9.7. A  
    产生的典型电流限制 11.0 A  
    产生的最大电流限制 12.3. A  
  RS 中的最大功率耗散 0.8. W  
  故障响应 闭锁    
      断路器至电流限制 Raitio 1.9倍电流限制                
步骤3:MOSFET 选择     Q1 FET 名称 CSD19536KTT  
 
           
 
估算的 MOSFET RQJA 30 过流/过流  
  MOSFET 数量 1 编号  
  MOSFET 导通电阻@ TJ、DC 3.5. 兆瓦  
  最高 FET 结温 175. OC  
  100ms SOA 电流(如果不可用、请重复使用1ms 数据)@ VIN (MAX) 100 A  
步骤3:MOSFET 选择 1ms SOA 电流@ VIN (MAX) 16. A  
  10ms SOA 电流@ VIN (MAX) 5. A  
   @ VIN (MAX)时电流为100ms (如果不可用、请输入"NA") 2.1 A  
  @ VIN (MAX)时的1s 或直流 SOA 电流(如果不可用、请输入"NA") 1.5 A  
注意:TI 建议选择 SOA 电流额定值为100ms 和/或1s 或直流的 FET。 如果选择没有这些参数的 FET、此计算器将通过外推来估算这些值、从而产生固有的相关风险。 满载时的 FET 功率损耗(每个 FET) 0.2. W  
最高稳态 FET 结温(TJ、DC) 36.7. OC  
确保 VSNS > 5mV 的最小功率限制(PLIM、min) 52.0 W  
目标功率限制 75.00 W  
计算得出的 RPWR 46.88 kW  
实际 RPWR 48 kW 注意:将鼠标悬停在此处可查看影响此曲线的3个值、如果您不确定、请咨询热学专家!    
实际 PLIM 76.80 W  
步骤4:启动     负载导通阈值 0
 
           
 
启动加载类型 恒定电流    
  启动加载值 0 A  
  使用外部软启动控制(dv/dt)    
  Vinmax 的典型启动时间(TSTART) 5.87 ms  
  IFET - Iload 裕度(Vout 范围内最低) 100%    
    目标故障定时器:TSTART + MARGIN 8.80 ms  
    目标定时器电容 186.97 NF  
    所选的定时器电容   200 NF  
    最终故障定时器(Tfault) 9.41. ms  
步骤4:启动   降额 SOA/PLIM 3.22.    
    是否可以热插拔"热"板    
    建议的压摆率(最大值) 13.45. V/ms  
    建议的压摆率(最小值) 0.11. V/ms  
    Vout 上的 dV/dt 率 2. V/ms  
    计算得出的 SS 电容 8.00 NF  
  实际 SS 电容 10. NF  
  Vout 上的实际典型 dv/dt 率 1.60 V/ms  
  启动期间的 SOA 裕度 4.33.    
  目标故障时间 0.52. ms  
  计算的定时器电容   11.05 NF  
    实际计时器电容(选择一个小于 CT、Calc 的电容)   10. NF  
    实际故障时间(Tfault) 0.47. ms  
    "热短路"或"启动短路"期间的 SOA 裕度 3.22.    
    产生的典型插入延迟时间 145. ms  
    产生的典型重启时间 1881.29 ms  
步骤5:UVLO、OVLO 和 PGD 阈值   选择选项 A 或选项 B 选项 B                
 
所需的 UVLO 阈值上限 38.  
  所需的较低 UVLO 阈值 35.
 
  所需的 OVLO 阈值上限 65  
  所需的 OVLO 阈值下限 63.  
  针对 :R1的建议电阻 142.86 kW  
  R2 10.99 kW  
步骤5:UVLO、OVLO 和 PGD 阈值 R3 95.24. kW  
  R4 3.81. kW  
  输入 R1的电阻   150 kW  
  输入 R2的电阻   11.5. kW  
  输入 R3的电阻   95.3. kW  
  输入 R4的电阻   3.74. kW  
     
  产生的阈值: 最小值 典型 最大值        
  产生的 UVLO 阈值上限=   36.21. 38.26. 40.31.      
  从而降低 UVLO 阈值=   34.41. 35.11. 35.81.      
  导致 OVLO 阈值上限=   64.88 66.20. 67.53      
  导致 OVLO 阈值降低=   62.02 64.20. 66.38.      
  注意:如果上述任何一个电池为黄色、则这些值超出器件的工作范围。 这将导致器件在其工作限制而不是用户选择的黄色值时打开或关闭。      
       
       
  输入 RPG 的电阻 10. kW  
     
     
     
                     
设计摘要     RSNS = 5. 兆瓦              
  RCL1 = DNP W          
 
RCL2 = 0 W          
  RPWR = 48 kW 设置 单位    
  CTIMER = 200.00 NF 电流限制 11.0 A    
  R1 = 150 kW 功率限制 77 W    
  R2 = 11.5. kW 断路器电流 11.0 A    
  R3 = 95.3. kW 启动时间 5.87 ms    
  R4 = 3.74. kW 插入延迟 145.5 ms    
  CDV/dt = DNP NF 故障超时 9.41. ms    
  Cin =   0.01. µF μ A 故障期间的重启时间 1881.294 ms    
  D1 B380-13-F   UVLO 阈值上限 38.259.    
  D2 DNP   UVLO 阈值下限 35.109.    
  问题1. PSMN4R8-100BSE   OVLO 阈值上限 66.203.    
  问题2. DNP   OVLO 阈值下限 64.202.    
  Z1. 5.0SMDxx      
     
     
注: 虽然不是强制性的、但 CIN 在 VIN 引脚上提供瞬态抑制  
  2.从 VIN 到 GND 的 TVS 钳位对于在 MOSFET 关断时钳制电压过冲绝对是强制性的,例如在断路器期间  
  3.最小/最大计算中未考虑组件容差。  
                         

根据设计要求(工作)、在短情况下启动、浪涌电流限制情况下会发生。

我们在测试期间面临以下问题、

在输出端热启动期间、MOSFET 会发生故障。

谢谢、此致、

Adarsha V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Adarsha:

    您能否将设计计算器作为附件发送给我。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找随附的计算器

    谢谢、此致、

    Adarsha V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Adarsha:

    附件未通过。 是否可以重新连接它?

    此致、Rakesh