This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:推荐器件

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156-Q1, LM5176, LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016109/lm5156-q1-recommend-device

器件型号:LM5156-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5176LM5118

您好、Sirs、

我的客户正在寻找能够输出140W 并符合 ISO16750-2标准的降压/升压器件。 (VIN_MIN 为3.5V、VIN_max 为60V;V-OUT 为14V;I-OUT 为10A)

我是否知道 LM5156-Q1可以满足他们的要求? 或建议其他设备。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    半导体器 件无法通过 ISO16750-2标准、因为这是道路车辆的系统标准。

    LM5156-Q1仅是升压转换器、因此如果客户认为正常、如果输出在高于稳压输出电压时跟随输入、则可以使用该升压转换器。

    如果客户可以将输入电压限制为55V、则可以使用 LM5176。

    如果这是不可能的、我现在需要建议使用 LM5118、但这里的2个二极管是限制因素。 对于二极管、10A 真的很高。

    您是否有关于此项目的日程安排的信息?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    客户需要在工业和汽车产品上设计此直流电源器件、MP 计划为 Y2023。

    如果双开关设计上的二极管10A 真的很高、我是否可以建议客户使用与 AN-2178相同的4开关设计?

    AN-2178 LM5118四开关转换: https://www.ti.com/lit/ug/snva499e/snva499e.pdf

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/264761/evaluation-board-lm5118---lm5118eval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    您是绝对正确的、10A 对于二极管过高、因此如果客户无法将电压限制为55V、则采用 LM5118的4开关设计是正确的方法。

    此致、
    Brigitte