This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74500-Q1:MOSFET 选择建议?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74500-Q1, LM74500Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018675/lm74500-q1-mosfet-selection-recommendations

器件型号:LM74500-Q1
主题中讨论的其他器件: LM74500Q1EVM

您好!

我目前正在设计一个驾驶员监控系统、该系统将 LM74500-Q1用作理想二极管、为 PMIC 提供保护。 在 LM74500-Q1的数据表中、概述了选择 MOSFET 时应使用的规格类型。 我的问题是、您的团队是否已经有可使用的推荐 FET 或先前确认的 FET 列表? 我将在下面的此处包含我的规格:

额定电压>= 60V

最小1.8A

标称功率= 18W

VGS >= 15V

如果有任何帮助,将不胜感激。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    数据表中的"9.3.1.2.2 MOSFET 选择"部分详细介绍了 MOSFET 选择过程。 根据这些指南选择的任何 MOSFET 都应该起作用。 因此、我们没有推荐的 FET 列表。  

    在 LM74500Q1EVM 中、我们使用 了 DM6007LFG-13 FET。 您可以参阅 EVM 用户指南