This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24772:电子保险丝作为输出保护

Guru**** 2505885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018191/tps24772-efuse-as-output-protection

器件型号:TPS24772

(1) TPS24772电子保险丝是否可用于保护输出? 我的系统通过一根长电缆为四个外部探头供电。 我 需要保护系统电源输出 免受 接线故障的影响、以 确保一个接线故障不会损坏系统或干扰其他探头。

(2)是否有办法在发生快速锁存事件后强制重试? 数据表的第13页显示不会重试。

是否可以通过将 ENHIS 短接至 GND 或将其中一个计时器引脚短接至 GND 来强制重试?

(3)是否可以通过将 ENHIS 拉至 GND 将 TPS24772用作负载开关?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clive、您好!

    欢迎使用 E2E!!! 感谢您关注 TI 电子保险丝和热插拔控制器。 我们将在今天结束前再次与您进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clive、您好!

    请按您的查询顺序查看我们的回答。

    1) 1) TPS2477x 器件不能用于保护输出免受电缆未接线的故障影响。 因为此系列器件没有输入或输出反极性保护功能。 请分享您的系统的规格和方框图、以找到合适的解决方案。

    2) 2)在回收 ENHS 引脚上的电压后、可能会强制重试。 在快速锁存后、如果 ENHS 上有上升沿、此部件将使定时器放电并再次进入浪涌模式以启动启动过程。

    3) 3) TPS2477x 在禁用器件时通过将 ENHS 拉至 GND 不能用作负载开关。