This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754EVM-383:MOSFET (Q6)的结温

Guru**** 2811135 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754EVM-383, PMP9563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018266/tps23754evm-383-junction-temperature-of-mosfet-q6

器件型号:TPS23754EVM-383
主题中讨论的其他器件: PMP9563

尊敬的专家:

我的客户已根据 TPS23754EVM-383设计了 POE 电路。

使用开关 MOSFET Si4848DY、它与 TPS23754EVM-383相同。

下面列出了问题、请提供建议。

--

(1)它们通过计算示波器在 Vinmax (57V)和 Imax (2.5A)条件下测量的 VDS 和 ID 来测量 FET 损耗。   

平均功耗(MOSFET:Q6)为3.67W、θ(j-a)最大值为82deg/W、因此结温为154.4度、这意味着超过绝对最大额定值(150度)。

是否可以认为 Si4848不能用于最大输入电压和最大电流。

(2)客户希望确认 TPS23754EVM-383的开关波形、您能提供吗?  

它们的电路由于尖峰噪声而具有功率耗散、因此它们希望确认 EVM 的波形。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、  

    PMP9563是重新设计的 TPS23754EVM-383优化版本。  

     我们对 Q6使用 FDS86242 MOSFET。 此功率级别/拓扑更好地支持此封装。  

    我目前没有 EVM 的开关波形数据。 该 EVM 于2009年发布、因此数据可能与2008年一样旧。  

    我可以尝试查看我的实验中是否有工作正常的 EVM。 但是、如果您可以提供波形、我可以提供指导。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢你的答复。

    我知道 Si4848DY 不适用于最坏情况下的输入/输出条件。

    有必要考虑更改布局以获得更好的 PCB 热阻或更改更好的热阻 FET。   

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一