This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:EV2400更新程序无法正常工作

Guru**** 2593650 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015457/ev2400-ev2400-updater-not-working

器件型号:EV2400

您好!

我正在尝试将 EV2400盒的固件从0.18更新为0.32。 我使用的是 Windows 10 64位。 Battery Management Studio 1.3.101工作正常、因此我认为 EV2400已被 Windows 正确识别。 我将更新程序文件解压缩到文件夹 c:\ti\EV2400Updater-0.32中,并在控制台窗口中启动 EV2400_Updater_v0032.exe。 它不起作用、并立即返回我的德国系统"Zugriff verweigert"上的消息、这意味着"访问被拒绝"。 以兼容模式("Windows 7")或具有管理员权限执行程序不会改变任何效果。 您是否也看到过此问题、或者您是否可能有一些给我的建议?

此致、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    运行安装程序时,是否选择了“以管理员身份运行”? 我假设您只有一个 EV2400连接到 PC?  

    我以前没有看到过这个问题-我只是测试了它以确保它在我的 PC 上正常工作。 有时需要在命令后键入"-s"、但我不确定它是否有助于解决此特定错误。 尝试使用其他 PC 可能也是不错的选择。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!
    非常感谢您的帮助! 由于它不适用于我的 Windows 10笔记本电脑、我在公司的另一台台式机中尝试了它、但结果是相同的、但最终更新适用于我的家用电脑。


    此致、
    Markus