This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:与 P2P 兼容

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC28742
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018494/ucc28740-p2p-compatible

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: UCC28742

客户正在寻找与 UCC28740/28742在竞争中兼容的 P2P。 您能不能帮助解决电源限制问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    可以澄清一下您的问题吗?
    听起来、您要求 TI 推荐竞争对手的与我们的器件引脚对引脚兼容的器件。
    我认为我们不能这样做。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、我们将在客户方面推广反激式器件。 但是、如果我们的反激式器件不兼容 P2P、客户将不会考虑使用它。  

    正如您所知、供应限制问题是针对每个供应商发生的、P2P 兼容性是在客户端进行设计时需要考虑的政策之一。 请告知。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    广泛的网络搜索未能找到与 UCC28740或 UCC28742引脚对引脚兼容的任何竞争对手器件。  如果客户 无法从其他任何地方的两个来源获得所需的信息、则可以重新考虑单个来源。

    此致、
    Ulrich