This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5210:TPS5210

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018495/tps5210-tps5210

器件型号:TPS5210

我想设计一个高精度迟滞模拟电流控制器板、为 IGBT 栅极驱动器提供5V 逻辑输出。 该板将能够将基准电压设置为0V 至5V、对应 于0A 至300A。 我想在外部设置基准、因此  TPS5210不适用、因为电压范围有限、为1.3V 至3.5V。由于高精度控制至关重要、因此滞环也应在300uV (18mA)左右。 如果能听到一些 IC 或设计建议、我将不胜感激。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果可能、我想首先澄清您的设计意图。 您是否打算使用降压电源的输出为 IGBT 栅极驱动器提供基准电压? 如果是、您需要多少电流来为驱动器逻辑供电?您计划如何改变基准电压或更改基准电压的编程? 我不确定降压控制器/转换器是否一定是提供精密电压控制以驱动 IGBT 栅极驱动器的合适产品(我们的所有电流降压转换器均未针对0V 进行设计(除非该器件当然已禁用)。 如果是、您是否会想到绘制您要创建的系统?

    我非常乐意向您指出我可能需要实现的任何产品或想法。 我对您希望使用哪种方法来命令可编程基准电压更感兴趣吗? 对于此类应用、我可能会推荐使用精密运算放大器缓冲器或具有可配置增益的运算放大器(这样运算放大器可以提供任何必要的电流/电压来驱动逻辑值、 我认为这是相对较低的电流、但需要精确的电压)、其输入电压解码为0V 至5V 之间的值。 这还假设能够正确偏置运算放大器。 话虽如此、我需要知道您打算如何开始设置基准电压、因为这可能需要将控制输入(无论是数字代码、电压还是电流)转换为所需基准电压的过程。

    此致、

    Alec Biesterfeld