This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:开关节点从正常 DCM 运行状态变为快速脉冲

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018562/ucc28c44-switching-node-goes-from-normal-dcm-operation-to-appears-to-be-a-quick-pulse

器件型号:UCC28C44

UCC28C44的开关输出通常以25%的直流电运行、然后会出现一个小的断续模式、在该模式下会短暂导通和关断。  看起来几乎像是保护模式或不稳定性。  请参见随附的图像。

Fsw =~300kHz

VIN = 480V (L-L)

VBUS = 680V

VOUT = 24V

功率= 35W (专为50W 设计)

通道1 = SiCFET 的 VDS

通道2 = Vout

通道3 = UCC28C44 COMP 引脚

通道4 = UCC28C44 Vref

e2e.ti.com/.../Flyback.tif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它看起来像是一个临时故障。 您可以检查 SiCFET 吗? 我想您可以探测 RCS (或您进行电流感应的操作)和 OUT、如果在您看到来自 RCS 探头的高电流时没有 OUT、则表明您的 SiCFET 正在短暂击穿。

    如果您需要进一步的支持、请提供您的原理图、以便于交谈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题似乎与电流传感器输入上的滤波器有关。  通过增加时间常数、问题就消失了。