请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28C44 UCC28C44的开关输出通常以25%的直流电运行、然后会出现一个小的断续模式、在该模式下会短暂导通和关断。 看起来几乎像是保护模式或不稳定性。 请参见随附的图像。
Fsw =~300kHz
VIN = 480V (L-L)
VBUS = 680V
VOUT = 24V
功率= 35W (专为50W 设计)
通道1 = SiCFET 的 VDS
通道2 = Vout
通道3 = UCC28C44 COMP 引脚
通道4 = UCC28C44 Vref