This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:MPPSET 信号上的附加电容:是好还是坏?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018680/bq24650-additional-capacitance-on-mppset-signal-good-or-bad

器件型号:BQ24650

您好!

  我继承了一种使用 bq24650为13.8V LiPO4电池充电的设计。 大部分工作正常、但在现有原理图中、我注意到它们在 MPPSET 和 GND 之间添加了一个100nF 电容器。 这是否有好处、或者我们是否应该将其删除? 它会产生什么影响? 输入源要么是大壁面板、要么是太阳能电池板。 VIN (我们系统中的主电源轨)具有一吨电容、例如800uF。

MPPSET 引脚的其余部分:

Rtop (至 Vin)= 619k

Rbot (到 GND)= 40.2k

 从 MPPSET 到 VIN 还有一个18pF 电容、这是正确的(在评估板上)。

谢谢、

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    电阻器确认 MPPSET 电压为19.67V。是否要与您确认?

    MPPSET 上的额外电容由您决定。 它将影响 MPPSET 引脚根据电阻器和电容器的 RC 时间常数对其电压进行充电/放电的速度。 换句话说、您希望 MPPSET 引脚对输入电压的变化做出快速或缓慢的响应吗?

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-是的、MPPSET 电压匹配。 关于 MPPSET 引脚的变化速度:当装置从墙面供电时、它永远不会改变电压、因此这并不重要。 但是、当它由太阳能电池板供电时、我猜电压不需要很快变化? 云只能移动得如此之快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您希望 MPPSET 引脚响应太阳能输入变化的速度完全是一个设计决策。 请根据您的应用做出相应的决定。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。