This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62147:有可能在 PG 输出上发生毛刺脉冲

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62147, TPS3899

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018265/tps62147-possible-to-occur-glitch-on-pg-output

器件型号:TPS62147
主题中讨论的其他器件: TPS3899

您好!

根据 TPS62147数据表 P.5、我们可以找到 PG 阈值。

 

如上表所示,PG 高电平->低电平的最大阈值电压为 MAX 98%-3%=95%。  如果瞬时电压低于95%、是否有可能在 PG 引脚上出现低毛刺脉冲?

如果 TPS62147的电路在瞬间内无法检测到它、例如 TPS3899的抗尖峰脉冲功能、请告知我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈托里-圣、

    是的 TPS62147仅使用输出电压阈值(迟滞上升/下降)来转换 PG 逻辑、数据表中未提及抗尖峰脉冲时间或延迟。  因此、是的、如果输出电压降至下降阈值以下、然后回升至上升阈值以上、则可能会出现毛刺脉冲。  

    谢谢、

    模块