尊敬的团队:
在某种分析过程中 、会出现一些意外情况: 使用正确的信号驱动器件以打开 IN +和 IN-、一旦 IGBT 打开、如果它们移除 IN 信号(从逻辑电平0转换为1)、栅极驱动器将不会关闭、直到 IN +信号被移除。 这种行为与数据表不符、或者在任何情况下都不会对此进行解释。
请您能为我解决这个问题吗?
谢谢、
Giorgia
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
在某种分析过程中 、会出现一些意外情况: 使用正确的信号驱动器件以打开 IN +和 IN-、一旦 IGBT 打开、如果它们移除 IN 信号(从逻辑电平0转换为1)、栅极驱动器将不会关闭、直到 IN +信号被移除。 这种行为与数据表不符、或者在任何情况下都不会对此进行解释。
请您能为我解决这个问题吗?
谢谢、
Giorgia
您好、Giorgia、
谢谢发帖!
您能从客户那里获得更多信息吗? 5390SCD 有两个输出引脚 OUTL 和 OUTH、它们根据以下逻辑运行:

因此、为了让客户打开 IGBT、他们必须将 IN+置为逻辑高电平、将 IN-置为逻辑低电平。 然后、要关闭 IGBT、它们必须更改其中的任何一个、并具有输出(OUTH 和 OUTL 连接到 IGBT 的栅极(通常通过两个不同值的栅极电阻器))。
请记住、UCC53XX 系列具有与 VCC1成比例的逻辑阈值。 只有施加到大于0.7*VCC1的输入上的电压才能识别高电平,而只有施加的电压低于0.3*VCC1时才能识别低电平。 如果客户不使用具有这些电压的逻辑信号、则可能会发生"松鼠"操作。 Squirrest 意味着未知或不稳定、就像在路上有一只松鼠在您的汽车前面跑过。
如果这不起作用、请给我提供客户的原理图、以便我可以对其进行审阅、以及他们的任何波形都显示了意外行为。
Ciao、
Don