This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201:UCC27201在最坏情况下所需的最大电流

Guru**** 2382500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34927, UCC27201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018357/ucc27201-max-current-required-for-ucc27201-in-the-worst-case

器件型号:UCC27201
主题中讨论的其他器件:LM34927

大家好、

我将研究 UCC27201 (VDD)可能需要的最大电流、以查看使用 LM34927 (600mA DCDC)设计电源是否正常。

在 f 500kHz 下、IC 本身消耗大约1.6mA (0.8mA+0.8mA)的电流、并且 PWM 输出无负载。 该器件在负载条件下具有最大3A 的拉电流能力。 这是否意味着在最坏的情况下 UCC27201 VDD 引脚需要1.6mA + 3A 的电流?  如果是、我似乎无法使用 LM34927为 UCC27201的 VDD 供电。 你能提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ella、

    偏置电源所需的电流将是 IC 静态电流所需的平均电流加上栅极驱动损耗所需的平均电流。 驱动器峰值电流来自靠近 IC 引脚的 VDD 和 HB 电容器。

    为了估算驱动 MOSFET 的平均电流、只需 Iavg=Qg x Fsw、其中 Qg 是 LO 和 HO 输出上 MOSFET 的总栅极电荷、而 Fsw 是转换器的最大开关频率。

    您提到的600mA 偏置电源可能足以满足平均电流要求、除非有非常高的栅极电荷和/或高开关频率。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Richard 为您提供清晰而友好的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ella、

    感谢您的确认、如果您确认问题已解决、我们将不胜感激。

    此致、