请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27201 主题中讨论的其他器件:LM34927、
大家好、
我将研究 UCC27201 (VDD)可能需要的最大电流、以查看使用 LM34927 (600mA DCDC)设计电源是否正常。
在 f 500kHz 下、IC 本身消耗大约1.6mA (0.8mA+0.8mA)的电流、并且 PWM 输出无负载。 该器件在负载条件下具有最大3A 的拉电流能力。 这是否意味着在最坏的情况下 UCC27201 VDD 引脚需要1.6mA + 3A 的电流? 如果是、我似乎无法使用 LM34927为 UCC27201的 VDD 供电。 你能提供建议吗?