This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:如何使电压轨默认为裕量

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018251/ucd9090a-how-to-have-a-voltage-rails-default-to-margin

器件型号:UCD9090A

您好!

我使用 UCD9090A 对设计进行定序和监控。 此设计需要将两个电压轨 V1和 V2设置为两个不同的值。 第一个默认设置为 V1=0.9V、V2= 1.8V、第二个设置为 V1=0.85V 和 V2=1.2伏。  

根据设置的不同、我想加载一个 prom 图像、但我不确定如何启用裕度、将 V1、V2从默认值拉至较低值。 在 GUI 中、我看不到可以保存到 PROM 的任何内容、以便在复位后显示第二个设置映像。

此致、

家伙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD9090A 只有一个设置映像。  

    有关如何设置裕度、请参阅应用手册 :https://www.ti.com/lit/pdf/slva845 

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yihe 感谢您的回答。 我知道、一次只能存储一个图像、我希望两个不同设计具有两个单独的图像。

    但我看不到如何在图像中将电压裕量置为有效。 我看不到可以设置为保存到 PROM 的寄存器、因此当器件复位时、它将自动为电压轨设置裕量。

    此致、

    家伙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是否阅读了前一次答复中共享的应用手册、尤其是关于第4节和第5.1.2节的应用手册。  

    仅当满足以下所有条件时、才能打开裕度:

    满足 ON_OFF_CONFIG 和给定电源轨的任何定序相关性。 在本例中、电源轨是物理导通的

    2.给定电源轨已达到 POWER_GAND_ON 阈值  

    在满足以上两个条件之后。 客户可以使用任一方法打开裕度调节:

    1.使用操作命令

    2.使用预定义的 GPI (应用手册的图12)。 根据您描述的内容、这是在配置中打开裕量的唯一方法。  

    如果您希望自动开始边距、则必须确保满足以上所有条件

    此致

    Yihe