This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003-Q1:LM7480-Q1、LM76003-Q1、TPS65320-Q1、LM5162-Q1、TPS22919-Q1、 TPS61165-Q1、TLV766-Q1

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1, LM76003-Q1, TPS65320D-Q1, LM5163-Q1, TPS22919-Q1, TPS61165-Q1, TLV766-Q1, TLC5926-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017893/lm76003-q1-lm7480-q1-lm76003-q1-tps65320-q1-lm5162-q1-tps22919-q1-tps61165-q1-tlv766-q1

器件型号:LM76003-Q1
主题中讨论的其他器件:LM7480-Q1TPS65320D-Q1LM5163-Q1TPS22919-Q1TPS61165-Q1TLV766-Q1TLC5926-Q1

您好!

我们正在为商用车辆设计新的仪表组。 下面是我们计划在此集群中使用的 TI 器件列表。

  1. LM7480-Q1
  2. LM76003-Q1
  3. TPS65320D-Q1
  4. LM5163-Q1
  5. TPS22919-Q1
  6. TPS61165-Q1
  7. TLV766-Q1
  8. TLC5926-Q1

输入电压最大为60V、我们调节12V (Cemera)、9V (TFT 背光)、5V、3.3V。

我们需要在 TI 审查该电路、然后才能进入最终 PCB。 请为此讨论创建一个私人主题。 以便我们可以共享原理图和 PCB 布局文件。

谢谢

Kapeesh

kapeesh.kumar@veethree.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们将与我们的管理层核实如何满足此请求。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们将使其脱机并通过电子邮件作出响应。

    谢谢