This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:TPS26625DRCT 过压关断问题

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017968/tps2662-tps26625drct-overvoltage-shutdown-problem

器件型号:TPS2662

我使用以下电子保险丝原理图。  

我的保护属性包括:

  • OVP:~关于30V,
  • UVP:禁用。 (因为根据数据表信息、R43:1M 欧姆)
  • 受保护电流>~50mA
  • 未安装 R51。
  • 我的器件在顶层标记为 true。 (ED05)  

根据数据表、我的计算结果是正确的。  

我测试了过电流保护属性并观察到了自动重试属性。 没有问题。

但是、当我使用45V/D1.MODE 测试过压保护特性时、TPS26625未切断输出电压。 我安装了新的 tps26625。 但仍然存在问题。  

请帮帮我:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fatih、

    感谢您的支持!

    负载是多少?  

    您能否测量 OVP 处的电压并进行确认?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    负载为100k 电阻。

    输入电压:40V、

    OVP ( R45电压):0.554V  

    输出电压:40V

    )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fatih、

    OVP 引脚电压应为1.12V、以触发 OVP 保护。 您能否将 R45增大到120k 并进行检查。

    此致、Rakesh