This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:TPS26625 PSPICE 未定义参数:Cdvdt

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017988/tps2662-tps26625-pspice-undefined-parameter-cdvdt

器件型号:TPS2662

您好!

我们将在 PSPICE for TI 中模拟 TPS26625的行为。  但是,我们收到的错误消息是(ORPSIM-15167)未定义的参数:Cdvdt。 我知道将电容器连接到 dVdT 引脚可设置输出电压压压摆率。 对于默认压摆率、我没有连接任何与电容器相关的引脚。 我找到了添加 Cdvdt 特殊参数的解决方案。 但是、我不知道应该写入什么相关参数值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fatih、

    出于仿真目的、请使用非常低的值100pF 并进行检查。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了。 但也有 相同的问题。  

    错误(ORPSIM-15167):未定义的参数:Cdvdt。

    连接或不连接 C3对于此错误无关紧要。

    请帮帮我  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fatih、

    您能压缩该文件并将其发送给我 进行检查吗?

    此致、Rakesh