This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78020W:3D 模型和热设计

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018217/ptn78020w-3d-model-and-thermal-design

器件型号:PTN78020W

3D 模型:有一个旧线程为 PTN78020WAN 模块提供了3D 模型、但该模型与数据表中电路板的图像不匹配。 此部件是否已更改、如果是、是否有可提供的更新 CAD 模型? (下面随附的旧3D 模型)


热设计:我正在为将使用此模块的电路板进行热设计。 将不提供气流、传导是唯一的散热方法。 我想弄清楚、尝试通过安装销从主 PCB 中吸收热量、还是在模块的顶部散热。 我怀疑两者的组合将是最有效的、但我想获得更多的输入。 根据数据表、该模块的耗散功率将高达4W、因此不能选择使用散热器。 项目要求如下:

-最高环境温度= 60C

- V_IN = 28V;V_OUT = 12V;I_OUT_max = 5.24A

e2e.ti.com/.../8182.PTN78020_5F00_TH_5F00_MM.stp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将与我们的模块团队交谈、并在这些问题上为您提供一些帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我必须仔细查看此步骤文件。

    但是、我可以说、该器件是较旧的器件之一、自那时以来没有任何更新的 CAD 模型。

    您拥有的最可能是最适合您的用例的模型。  

    此致、

    Jimmy