This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:如果恒定电流充电时间超过20H、则会报告异常充电超时

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015394/bq25606-if-the-constant-current-charging-time-exceeds-20h-abnormal-charging-timeout-will-be-reported

器件型号:BQ25606

尊敬的专家

实际使用中的发现:

1.电子负载模拟电池(NTC 使用10K 电阻接地)设置为 CV 模式,电压设置为3.5V,板卡连接到适配器进行充电;

2.观察电子负载并显示大约1A 的电流,即它正在以恒定电流充电。 此时记录充电时间以保持充电状态;

20H 后、观察到充电电流仍然为1A、测试充电芯片 STAT 引脚电平大约为0V、指示正常充电状态

 

下面、我希望您能告诉我、为什么跨电流充电超过20H、但芯片仍然没有报告充电异常。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    您可能已经知道、在输入电压或电流调节中、定时器以半时钟速率计数。 充电安全计时器的典型值为10小时、最大值可能为12小时、如数据表第7页所示。 计时器最长可在24小时内过期。

    此致、

    Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric

    感谢您的回复! 附加了示意图。 我再次测试了它,它在48小时后仍在充电,您能帮助分析一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    计时器可以在几种不同的条件下复位、您是否有一个日志显示此测试期间充电器的行为? (充电电流和电压)

    您可以在 8.3.6.1自动充电周期中检查某些条件。

    此致、

    Wyatt Keller