This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:输入 Vth (反馈)的最小值

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018506/tl494-min-value-of-input-vth-feedback

器件型号:TL494

您好!

我的客户询问“输入阈值电压(反馈)”的最小值。 是否提供?

此外、是否还提供了有关该值温度漂移特性的任何数据?

此致、
OBA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表第10页的方框图显示了当反馈引脚超过 PWM 比较器反相引脚时、占空比变为零。 第11页的第9.3.2节显示了 CT 何时达到3V、然后放电开始。 CT 和 PWM 比较器反相引脚之间存在0.7V 偏移。 因此、最小反馈电压约为3.7V、具体取决于偏移0.7V 和 CT 3V 放电阈值的容差。 对于每个 SO 的最小值、没有测试来描述这些值、仅基于设计、而是针对典型值和最大值进行表征