This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:为空间受限的应用选择锂离子充电器和降压/升压转换器

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25118, BQ24618, BQ24610, BQ25713, BQ25731, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018174/bq24618-choosing-li-ion-charger-and-buck-boost-converter-for-space-restricted-application

器件型号:BQ24618
主题中讨论的其他器件:LM25118BQ24610BQ25713BQ25792TPS25750BQ25731

您好!

对于我们的应用、我们有5至28V 输入(一些用户可能将其与 USB 充电器或移动电源配合使用、一些用户可能会通过12-14V 或24-28V 电源使用)。 它应为锂离子电池充电(至少并联2节电池)。 此外、系统负载将达到最大5V @ 3A。

PCB 上的空间限制为大约30x30 mm。

由具有5V 输出的3.7V 锂离子电池供电时、LM25118的大致效率是多少?

我想使用 BQ24618或 BQ24610进行充电、而使用 LM25118进行系统负载的降压/升压转换器。 这是一个合理的选择吗? BQ24618和 BQ24610之间的区别是什么、除了另一个能够承受4.7V 电压之外?

如果达到或略高于绝对最大额定值、BQ2461x 会发生什么情况? 在数据表中、有两个 MOSFET 可用于从输入端断开。 在这种情况下、它是否会自动从输入端断开并切换到电池电源? 有时(例如、使用交流发电机时应用油门)、输入可能会在短时间(几秒钟)内升高到绝对最大值(甚至更高一点)。 但是、这种情况应该很少见。

当用户使用 USB 作为电源时、我可以想象、对于大多数电源来说、为系统供电和为电池充电的次数太多(在5V 时、用户可能最终需要5A 电流、这有点多)。 是否有一种简单的方法来启用 USB-PD 以获得更高的电压和更高的功率(给定电源支持此功能)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了提高  LM25118的效率 、您需要在该部件的单独论坛中发帖。

    数据表中的比较表显示了唯一的主要差异是您所说的4.7V 输入。 不过、请记住、两个充电器都是降压控制器、您需要在输入电压和输出电压之间留出余量、以便电池充满电。

    如果超过绝对最大额定值、我们不保证器件的行为。 但是、对于 BQ24618和 BQ24610、ACOV 电压阈值为32V。 '一旦适配器电压达到 acov 阈值、充电被禁用、系统被切换至电池而不是适配器。'

    您需要使用 PD 控制器来协商更高的电流和电压。  除了 BQ25792、BQ25713和 BQ25731之外、我还没有将我们的 PD 控制器 TPS25750与电池充电器结合使用。 您需要在仅灌电流模式下使用它、并确保充电器的 IINDPM 小于协商后的协议电流、并正确配置 GPIO 以启用充电。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。