This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ61460-Q1:EMI 滤波器的最佳位置

Guru**** 2555110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660, LMQ61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018584/lmq61460-q1-best-location-for-emi-filter

器件型号:LMQ61460-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2660LMQ61460

大家好、

你好。

我们的客户正在使用低 EMI 医疗设备。 他们希望使用 LMQ61460作为直流/直流稳压器、在24V 到5V 的电压范围内运行、并使用 TPS2660为反极性和浪涌提供输入保护。 他们希望在输入端包含一个 EMI 滤波器以减少发射。 为了获得最佳性能、他们希望知道 EMI 滤波器的推荐位置。 他们决定是在 TPS2660之前还是之后。

我在本应用手册中发现、为了获得最佳性能、应将其放在 TPS2660:https://www.ti.com/lit/an/slyt707/slyt707.pdf 之后

如果可能、您可以解释为什么这是比 TPS2660更有效的位置? 是否只是为了充分利用 TPS2660来保护滤波器的组件免受外部瞬态的影响?

此外、对于在过流情况下 TPS2660是否会突然切断电流、是否有任何特殊注意事项? 因为滤波器具有电感分量。 我想、如果在短路情况下电压尖峰低于接地值、反向连接到接地的输出二极管将阻止这一问题。

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    EMI 滤波器的最佳位置是靠近 LMQ61460的输入端、因为您希望尽可能地将 EMI 阻抗保持在靠近的位置

    EMI 源。   

    您可以根据需要使用反向连接的二极管。

    另一种最佳做法是使用 AL 来抑制 EMI 滤波器。 电解电容器或与小电阻串联的陶瓷电容器。

    如需更多信息、请参阅应用手册 SNVA489。

    谢谢