This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B20:在运行期间写入 NVM

Guru**** 2505885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544B20, TPS544C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016687/tps544b20-writing-nvm-while-in-operation

器件型号:TPS544B20
主题中讨论的其他器件: TPS544C20

您好!

此问题适用于 TPS544B20和 TPS544C20。

  • 在器件运行且输出被启用时写入 NVM 是否正常? 它对器件运行有负面影响吗?

必须在写入 NVM 的同时将器件安装在 PCB 上。 提供12V 输入、器件开启、输出启用。

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    按照数据表中 STORE_USER_ALL (15h)命令的说明进行操作。 允许在器件运行期间写入 NVM。 请注意、器件将继续运行并忽略故障条件、直到存储器写入完成(此过程可能需要毫秒级)。 只要器件在 NVM 写入过程中不会遇到任何可能损坏器件的故障、例如短路事件或类似事件、就允许这样做。 除了器件在 NVM 写入期间忽略故障响应外、这在调节方面不会对器件运行产生任何负面影响。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alec、

    我想再问一些问题。

    • TPS544B20/TPS544C20中 NVM 的最大写入周期是多少?
    • 至少需要哪个电源来写入 NVM?

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    对于此器件、NVM 写入周期的数量没有指定的限制。

    如果使用 BPEXT 功能、则必须至少为 BPEXT 引脚供电、以便写入 NVM 和使用 PMBus 接口。 否则、如果您不使用 BPEXT 选项存储到 NVM 并访问 PMBus 接口、则必须为 VDD 引脚供电。

    此致、

    Alec Biesterfeld