This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:输入大容量电容计算

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018538/ucc28742-input-bulk-capacitance-calculation

器件型号:UCC28742

你(们)好。

 我认为8.2.2.4中的公式是错误的。 Vin (min)前不应有"2"。 对吧?

BR、

Naizeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    Cbulk 的公式正确、Vin (min)前面有"2"。
    在这里、Vin 是一个 RMS 值。  

    分母从 最小线路峰值电压的能量中减去最小大容量谷值电压的能量。
    线峰值为 sqrt (2)*Vin (min)。  [sqrt (2)*Vin(min)]的平方为2*Vin(min)^2。  

    8.2.2.4中的公式 正确。

    此致、
    Ulrich