This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40090-Q1:精度

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018411/tps40090-q1-accuracy

器件型号:TPS40090-Q1

您好!  

我想知道高温下此直流/直流转换器的精确度。

感谢您的支持、  

安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    您可以通过将误差放大器基准精度(-1.5%至+1.0%)、遥感放大器精度(-0.5%至+0.5%)和反馈分压器的电阻器精度(通常为+/- 1%)相结合来估算总输出精度。

    如果此应用使用负载线、则还需要考虑(1)电感器的 DCR 容差、(2)电流感应放大器的精度(-13%至+10%增益/(-7至+8mV 失调电压)和压降电流精度。