This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025C:驱动波形在输出波形的非单调区域中异常

Guru**** 2515165 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016530/lm5025c-the-driving-waveform-is-abnormal-in-the-non-monotonic-region-of-the-output-waveform

器件型号:LM5025C
主题中讨论的其他器件:LM5025

尊敬的专家

我们公司使用有源嵌入式芯片 LM5025在110V 至15V 的电压范围内提供150W 的电源。 客户表示输出上升波形不单调(有步骤)。 有关特定问题、请参阅附件。

芯片的外设原理图如所附的屏幕截图所示。 目前、我们公司已经测试、只有驱动波形在输出波形的非单调区域异常、在其他波形中没有发现异常!

2.软启动电容 C33的电容值从0.47uF 变为0.1uF 的现象不是单调的,可以通过改进来加以改善。 目前、客户需要详细的分析报告、请帮助提供分析、谢谢!

随附的客户分析报告,客户使用 中文,如果您需要我翻译成英文,请向我咨询。

e2e.ti.com/.../LM5025-Test-Wave-form.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供完整的原理图以供分析。 通常、启动(非单调性)与 SS 到 COMP 的切换不平稳相关。 您需要查看交接情况以找到解决方案。 此外、通常降低 SS 电容器值有助于在早期阶段从 SS 转换到 COMP、因此有助于在其余阶段实现平稳过渡、也有助于早期阶段 Vo 非单调性、通常较小且可忽略。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的洪先生/女士

    请参阅以下波形:第一个是输出单调波形、第二个是非单调波形、

    蓝色是输出、 紫色是 SS 引脚、绿色是 COMP 引脚。

    附加的全心图:

    e2e.ti.com/.../CD110T170.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在非单调 Vout 捕获的情况下、COMP 和 SS 具有较长的重叠、这意味着控制在 SS 和 COMP 之间来回切换、这主要是由于每个信号、SS 或 COMP 上的噪声所致。 由于 SS 和 COMP 上的噪声级别和特性可能不同、因此该控制将生成不同的脉冲宽度、然后导致 Vout 非单调形状。 您似乎需要像单调一样执行快速 SS 或更改 COMP 斜坡、以避免 COMP 和 SS 之间长时间重叠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家黄宏

    感谢您的回复!

    从单调和非单调波形的比较来看、COMP 引脚和 SS 引脚的波形具有重叠部分(图2中 COMP 引脚的振幅小于图中的振幅、因此如果振幅相同、则它们都具有重叠部分)。 如何区分非单调输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当控制在 SS 和 COMP 之间来回切换噪声和各自的趋势时、很难辨别。 方法是使两个信号交叉而不是重叠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    左侧没有非单调性的波形具有较少的重叠时间、SS 上升速度快得多、其噪声看起来更小。 您可能需要放大 SS 和 COMP 附近的区域以进行检查。 SS 和 COMP 的较低电压负责控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的黄宏

    当输出波形为单调和非单调时、COMP 和 SS 引脚波形的重叠时间确实不同。 但是、在非单调区域、SS 和 COMP 重叠。 这一点无法清楚地解释、因为缓慢的软启动会导致输出非单调性。

    请参见以下波形。 第一个是单调波形、第二章是非单调波形、CH1:SS、CH2:Vout、CH3:COMP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要放大重叠区域以进行分析、以确定控制哪个信号。 来自两个信号的噪声是不同的、因此如果前后控制、PWM 将跟随、并且在脉宽不总是增加的情况下也是可能的。 但这些需要放大重叠以进行检查。 您当前的分辨率找不到这些详细信息。