This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140:TPS54140能够输出-15V。

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017063/tps54140-tps54140-is-able-to-output--15v

器件型号:TPS54140

是否可以使用15V 输入输出-15V 电压?

当时的布线示例是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是的、它可以配置为反相降压/升压、但输出能力将小于0.5A。

    什么是布线示例?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的回复。

    什么是接线示例?→是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aari:

    您可以参阅以下有关采用降压转换器的反相降压/升压设计的应用手册

    https://www.ti.com/lit/an/snva856a/snva856a.pdf?ts=1626094327556&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253Dinverting%2Bbuck%2Bboost

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的回复。

    这是否提到了 TPS54140?

    似乎描述了不同类型的电源 IC。
    这是否意味着 TPS54140无法在+15V 输入下输出-15V 电压?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arai:

    这是一个设计指南、介绍了如何将降压转换器配置为反相降压/升压转换器以及需要注意的事项。 即使它没有提到 TPS54140、它也是一个很好的设计指南、适用于 TPS54140配置为15V IN 和-15V OUT。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Daniel 的回复。

    [ TPS54140      数据表上定义的输出典型值0.95V 最大值1.5V 的最小输入电压]

    它被描述为。

    这是否意味着它必须比输入15V 低0.95V?

    例如、最大输出是15V 输入14.05V 吗?

    基于此、我认为在15V 输入下无法输出-15V 电压。

    我正在等待回复。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里:

    对于15Vin、-15Vo、占空比为50%、请仔细查看我链接的应用、以便您了解反相降压/升压的工作原理。

    谢谢