This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940-Q1:反向保护比较器阈值

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018105/tps25940-q1-reverse-protection-comparator-threshold

器件型号:TPS25940-Q1

各位专家、您好!

如何理解以下两个规格? 对于反向保护阈值、我的理解是当 Vout-Vin 超过检测阈值时、它将触发反向保护、因此我认为阈值应为66mV。 但这里是另一个规格、100mV。 下降阈值和上升阈值的含义是什么? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    这是迟滞。 Vrevth 意味着当 VIN-VOUT < Vrevth 时、器件开始阻断反向电流并进入反向电流阻断模式。  

    现在、要退出反向电流阻断并再次开始提供正向电源、VIN-VOUT 应大于 Vfwdth。

    此致

    Kunal Goel