This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6983:TLC6983

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC6983, TLC6984

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015768/tlc6983-tlc6983

器件型号:TLC6983

您好!
项目要求:
LED 矩阵驱动(无 RGB、所有相同颜色的 LED)
VCC-3.3V
菊花链中的 SPI 接口
LED 电流- 40mA
5. LED 开路/短路检测
6. PWM 调光
7.自动扫描
我已查看我们应用的 TLC6983 IC 数据表。 它满足除电流源容量之外的所有要求。 (20mA)
我们是否有任何方法可以使用外部晶体管来驱动每个电流高达40mA 的 LED? 如果是、则调光将如何工作。

TLC6983的数据表显示以菊花链方式连接两个 IC。

9.我可以用菊花链方式连接10个 TLC6983、是否支持?

10.当我以菊花链方式连接10时,它是否支持10MHz 时钟速度?

11.如果我连接晶体管放大器以支持40mA 电流、则无法使用亮度控制功能。 那么、PWM 控制是控制 LED 亮度的方法吗?

谢谢

帕尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parvin、

    您似乎希望使用10个 TLC6984驱动大约480个 LED、对吧?

    您需要每通道40mA 的电流容量、我是否知道应用是什么、您正在设计哪种产品?

    对于您的问题、以下是我的建议、

    您可以并联两个通道以实现40mA 电流。

    2.该器件支持菊花链中多达32个器件、最大双边沿传输频率为25MHz

    3.对于(7)自动扫描项目,我想您要使用扫描结构,您要使用多少扫描? 请记住、平均电流=峰值电流/扫描线。 因此、扫描数越高、峰值电流越高。 TLC6983只能支持高达20MHz 的峰值电流。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的回答。

    我想驱动 LED 矩阵。 我计划使用单个 TLC6983驱动32 x 16 = 512个 LED。 设计中总共有10个 LED 矩阵。  

    该应用是适用于铁路的 LED 矩阵乘客信息显示屏。

    那么、我是否仍然可以使用2个通道来驱动矩阵中的一个行/列以实现40mA?

    2.是否可以一次控制这两个通道来控制 LED 的亮度?

    我认为扫描对我们的应用来说不是问题、在当前设计中、我们仅使用10MHz 最大时钟、600Hz 扫描速率

    其他选项(如果可能):

    1.能否使用外部电流放大器以40mA 电流驱动矩阵中的 LED?  

    2.在这种情况下,亮度控制是否可行?

    谢谢

    帕尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕尔文、我们的专家是商务旅行的专家、他将于下星期一返回办公室并回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Frank、我将等待星期一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parvin、

    1.是的

    2.是的

    3.我建议将扫描时间减半,电流应为半至20mA。 然后、您可以使用整个48个通道来驱动每次扫描的48个 LED。

    由于该器 件很复杂、因此在此处进行清楚说明并不容易、因此我建议您联系 TI FAE 以获取更多支持。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Shawn、

    如何联系 FAE? 请提出建议吗?

    谢谢

    帕尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请联系您当地的 Arrow 工程师以获取帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你