This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51120:TPS51120不工作

Guru**** 2503075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015562/tps51120-tps51120-not-working

器件型号:TPS51120

当我向 MOSFET 24V 电压输入线路添加10uF/50V MLCC 时

控制器不工作

请检查我的原理图中的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这听起来很奇怪。 在24V 输入电压总线上添加 MLCC 之前、转换器是否正常工作?

    明天我将查看原理图、因为今天我忙于处理许多其他紧急支持案例。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在+24V 上添加 MLCC 之前、控制器工作正常

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将在明天对其进行研究并向您提供反馈。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MK:

    我检查了原理图。 我想这似乎不是由您的描述所导致的原理图错误引起的。

    如果您焊接 MLCC、控制器是否再次正常工作?

    如果不是、我想您可以首先检查功率 Mos 的二极管、看看功率 Mos 是否已经衰减。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MK:

    我想与您一起检查的另一件事是:这两个电压轨所选电感器的饱和电流是多少? 我的问题是、如果负载电流可能高于饱和电流、电感器可能会饱和并导致损坏。

    除了为这两个测试添加 MLCC 之外、还有其他区别吗?

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew

    FET 似乎已损坏。

    更换 FET 后、它正常工作。

    感谢您的回复

    MK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MK:

    感谢您的回复。 很高兴听到这个消息。

    Andrew