This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低 Fsw 器件

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018276/low-fsw-device

主题中讨论的其他器件:UCC28950UCC28070

您好、E2E、

TI 是否有在 Fsw 上运行的器件低于30kHz?
该应用适用于焊机。 输出功率要求约为1kW (Vout=3V、Iout>300A)。
输出电流需要具有100Hz 载波、UCC28950 (FSW_MIN=50kHz)是不合适的。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    您可能需要 MCU 来满足这一低频要求。

    UCC28070有50kHz 的限制。

    UCC25640X 有35KHz 的限制。  

    这些是推荐用于高功率隔离式 DCDC 应用的 IC,但无法满足您的要求。