This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3435:电流设置和效率

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3435, LM3549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018211/lm3435-current-setting-and-efficiency

器件型号:LM3435
主题中讨论的其他器件: LM3549

大家好、

我们对 LM3435数据表有3个问题、如下所示。  

1.我们是否对500kHz 和1MHz 开关频率进行了效率比较?

2.对于高电流稳压器、我们是否可以使用大于49.5k 欧姆的 RIREFX 来根据数据表获得更低的 ILEDX? 因为客户的当前应用约为0.3A~0.4A。
现在、客户使用61.9k 欧姆 RIREFx、但有时会发现在低电流条件下触发 FAULT 引脚。

如果我们对 RIREF 使用49.5k 欧姆、则 LED 电流设置为0.5A。 这是否意味着 IMIN = 0.5A/1024 = 0.48mA? 它是否可以达到+/-3% 的精度?

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    我们没有提供500kHz 和1MHz 的效率比较。 效率也受外部元件的影响。

    2. LED 电流设置可以在0.5A 至2A 的范围内,因此不建议使用较大的 Iref。 但客户可以通过更改 PWM 控制的占空比来降低平均电流。

    3、+/-3%的精度是典型规格、在低电流输出中、器件的精度将更差。

    此外、您还会考虑使用另一个器件 LM3549吗? 最大驱动电流为700mA、具有95%的峰值效率降压/升压转换器。

    最恰当的考虑  

    徐美奈