请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25149-Q1 大家好、团队、
我们的客户现在正在考虑使用 TPS25149-Q1。 他们对该器件内部的 VCC 稳压器有一些疑问。
问:VCC 稳压器内部的 FET RON (max)有多大?
问、您能不能描述什么是"RVCCx (VCCX 电阻)= 2Ω Ω"? 这是外部电阻器吗? 为了让我更好地理解、我希望您在电路图中描述该电阻。
供参考、客户用例如下所示
・Vin = 4V~36V (负载突降)
Δ V Vout=3.3V・
・Iout=23.5A
・FSW=500kHz
谢谢、
Yuta Kurimoto