This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72295:最大占空比

Guru**** 2810125 points

Other Parts Discussed in Thread: SM72295, UCC27282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018145/sm72295-maximum-duty-cycle

器件型号:SM72295
主题中讨论的其他器件: UCC27282

您好!

你好。

我们的客户想知道 SM72295的最大占空比是否有限制? 如果是、是什么?
他们计划在12V 电压范围内为10V 热电冷却器供电、因此他们需要~84%的最大占空比、是否能够提供这样的 D.C?

提前感谢您。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    您提到的最大占空比不是 SM72295驱动器的特定限制、但有一些注意事项、可确保在高侧 FET 处于高占空比且低侧 FET 处于低占空比时为自举电容器充电并保持电荷。

    UCC27282是一款更新的半桥驱动器、此驱动器在应用信息部分提供了关于选择驱动器组件值的良好应用指南。 我建议客户查看其应用细节、以选择自举电容和 VDD 电容。  

    可在此处找到供参考的 UCC27282数据表:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27282.pdf?ts=1626215431321&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、