主题中讨论的其他器件: LMR33640
您好!尊敬的:
我需要设计一个电源、规格为:9A 时-5.5V、输入电压为10V - 40V。
我可以为此使用 LM5117吗?
此外、如果 无法使用 LM5117、您能否建议使用另一个?
谢谢你
此致:
Mohsin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Mohsin、
是的、LM5117适用于此反相降压/升压(IBB)应用。 FET 和控制器的有效输入为 Vin + Vout 或最大45.5V、因此60V FET 应该可以正常工作。
请查看此应用手册以了解更多详细信息: https://www.ti.com/lit/an/snva856a/snva856a.pdf。 它展示了采用 LMR33640转换器的-5V、3A 设计。 但是、您的电流较高、因此需要一个控制器。 当 Vin-min = 10V 时、峰值电感器电流将为~15A。
此致、
Tim
您好、Tim、
谢谢你。
我正在设计两个具有相反极性的相同规格直流/直流转换 器、分别为9A 时+5.5V 和14A 时-5.5V。
通过浏览 IBB 的应用手册、我了解到我可以使用同一电路设计两个转换器、但不同之处在于布局将针对 GND 和 Vout 进行更改?
我已经使用 TI Webench 设计软件和设计计算器(Excel 文件) 来查找所需电路+5.5V 14A 的值、还添加了评估板原理图中的其他重要组件并遵循 评估板的布局。
此致
Mohsin